This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65400缺省输出的问题?

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

最近项目使用TPS65400输出4路电源信号,但是未接I2C接口,即想直接使用其默认的Vref(0.8V)参考电压进行设计,但是在实际测量是发现,SW1,SW3输出的参考电压Vref为0.86V,SW2,SW4输出的参考电压Vref为正常的0.8V,这样就导致SW1,与SW3输出的电压大于设计中,不满足设计要求,请问TPS65400是否支持这种不用I2C控制输出默认Vref的接法?若支持,为什么我的SW1与SW3两路的输出Vref为0.86V呢?芯片为新买未使用的芯片...

  • SW1,SW3是开关输出,正常工作时,应该为方波,平均电压为Vout+DCR_L*Iout.。如果你是用万用表之类测试这些脚位,电压自然略高于Vref计算来的电压。直接测试这记录输出电容电压才是王道。

  • 那这样我如何才能保证设计使得最后输出的值就是我需要的电压值呢?另外,我另一块板子,是用了i2c进行控制输出vref的,结果使用的四路,输出的电压都比设定的高压高——比如有一路需要输出1.8v电压,设计使用电阻为RFB1为1K,RFB2为2k,如此则要求设置Vref为1.2V,按照手册进行相关参数配置(设置0xd8为0x3c)之后,测量输出电压为2.07V,实测此时Vref为1.47V左右~这样实际电压偏差太大~

  • 第一,你反馈电阻的阻值太小,最好取10K左右的值,补偿参数需要理论计算

  • 第二,输出电压采样点的位置也很重要,必须要放在输出电容上或者之后,不能放在电感与输出电容之间

  • 第三,你的输出电压偏差那么多,你用示波器看看SW的方波信号,看看占空比是否稳定

  • 谢谢您的指导,3)我测了一下输出1.8v那一路sw方波的占空比,大约在12.3%到12.5%之间波动,确实不算稳定;2)这个采样位置影响有多大,确实发现设计的时候将采样点放置在电感跟输出电容的中间,因为之前用54394时一直这样放置,所以此处没有注意;1)反馈电阻的阻值确实太小,这个接下来可以重新计算来调整~主要是现在板子做出来,有什么方法来改进这些设计缺陷~还有就是为嘛之前那块不用i2c控制的板子sw2跟sw4两路输出的电压基本是正常的呢~

  • 噢,还有就是我现在板子都是空载,没有接后端的负载,有没有可能是因为负载不够的原因呢?