This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关BQ76PL455EVM评估板的一些问题



1.这款评估板的bq76PL455A-Q1 Example Code代码中的工程是用什么软件打开的?

2.在bq76PL455A-Q1 Example Code中的system_main.c中第168行以后,看到波特率的设置125000、250000、500000、1000000,请问,这样的波 特率是否真的存在,和平时常用的波特率(9600/115200等)有很大不同,此外,我该如何用串口调试助手抓包工具来获得评估板发出的串口数据?急 问,谢谢!!!

  • 1. CCS V6

    2.455A的波特率默认250KHz, 这是真实的。实际上汽车上常用的CAN通讯也是250KHz / 500kHZ, /1MHz的

  • 感谢您的回复:

        此外我还想请教您两个问题:

        1)目前的理解是这样的,电池管理的技术是由455芯片完成的,该芯片会测量各电池的电压情况然后通过UART转USB传到PC机端再经过软件显示电池情况。我现在是想在455以外外接一块MCU处理器,直接和455的UART口进行通信,将455获得的电池信息直接发送给外接的MCU,然后编写MCU程序分析455传过来的电池数据信息,确定哪些电池充满活未满,然后MCU根据455的信息控制MOS管开关,将已经充满的电池停止充电,其余继续充电,直至全部充满。

        这样的想法是否是正确的?MCU如何与455通信获得电池信息(MCU通过uart如何能出现250KHz的波特率,这个不理解,或是用户其他接口)?

        2)此外455是否内置微处理器,能否直接编程省去外接MCU?

        3)能否留个您的工作电话,好通过电话请教您具体问题?

  • 感谢您的回复:

    还有几个问题想请教下:

        1)我目前的理解是这样的,电池信息的采集是通过455进行的,455将获得的电池信息通过UART转串口传到PC端,再通过软件将电池的信息显示出来。我的想法是外接一个MCU处理器,该MCU处理器与455通过UART通信(MCU的UART波特率如何实现250KHz,是不是有其他接口?)获得455的电池信息,MCU通过编程将电池信息进行处理,控制MOS管的开断来将已经充满电的电池停止充电,其余继续直至全部充满。不知道这样的方式是否可行?

        2)此外455是否内置微处理器,无需外接MCU,直接能控制MOS管开断。

        3)能否留个您的工作电话,方便请教?

        谢谢

  • 问题(1)

    (2)455就是一个专用的单片机,具有一定的编程能力,但是实际使用起来不如外接MCU方便;

    我也有好多问题想咨询呢

  • 1. MCU控制MOS管, 这个没有看懂, 电池串联供电回路是一起的, 如果要关闭充电是一起关闭的

    2.455A有可编程的GPIO pin, 但是不能自己工作,需要MCU处理和控制

    3. 如果可以请联系当地的代理或者TI的FAE会比较快。

  • 请联系当地TI的代理商或者TI的FAE

  • 同样的想法,我现在是有一片 bq76PL455,连接16串三元锂电池,我把 bq76PL455的rx tx 和gnd 连接到PC的串口上(455的rx连接PC的tx,455的TX连接PC的rx,gnd连gnd),但在PC上,用bq76PL455_GUI 连接显示 unable to open com port,  用串口调试助手连接,也不能接受到任何数据,我把wakeup脚设置为高电平,测得VP由0v变为5V,但在PC上仍然获取不了数据,这是为什么?

  • 1. 实际的系统管理就是有MCU处理的。 

    2. 455并没有集成MCU,