This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100校准问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

1    sluu904a 手册上写的校准过程就是复位后进入校准页面,填写对应电压电流值勾选点校准就可以了,可是我看数据手册上还有对应的校验使能CAL_ENABLE,进入校验,ENTER_CAL进入校准模式,EXIT_CAL 离开校准模式,OFFSET_CAL OFFSET校准,那么在校准的时候要按哪个来操作呢:是否要结合这些命令呢?校准前是否一定要先复为呢?是不是修改完data flash 的参数后就可以校准了呢,还有没有什么特别要注意的?

2   校准成功与否的依据是什么呢?

     是不是可以这样理解,因为单节电池用的就是内部分压,跳线后BAT引脚就是电池电压,那界面电压显示应该就是我填入的测量的电池电压,电流应该就是我填入的电流

3   针对CC Gain and CC Delta这两个参数,数据手册上写的是

The value of the current sense resistor should be entered into both CC Gain and CC Delta parameters in the
Data Flash Calibration section of the Evaluation Software. 要将采样电阻值填入这两个地方

但是在Configuring the bq34z100 Data Flash这个文档中写的是

CC Delta never needs to be modified directly by the user. It is modified by the
current calibration function from Calibration mode. 说这两个参数不需要用户来修改

这两个参数应该按哪个来操作呢?

  • 你可以在上位机软件(bqstudio)的calibraiton界面上进行校准工作,校准后的参数可以通过golden image 界面导出FW, 给其他相同硬件设置的来使用

  • 1. 校正通过 bqstudio 的calibraiton页面进行校正,校正一般最后校电流,因为放电会引起电压下降

    2.  校准成功与否的依据就是看registers页面的电压,温度,放电的电流和实际值是否一致

    3. 这两个参数在电流校正时会自己更新,不需要自己手动修改。