还有一个问题我想问IADJ是否可以实现调光功能还是说只是用来控制IOUT 的最大值?现我想用一个130K电阻加一个10K电位器,组成对VIN为24V的分压电路实现180mV-1.8V可调,请问这样是否可以?如果可以的话,IADJ10:1 是不是对应电位器的10%-100%?
TPS92512HV有模拟调光和PWM调光两种方式,具体请参考数据表的 8.3.4 Adjustable LED Current (IADJ and ISENSE Pins)和 8.3.5 PWM Dimming (PDIM Pin)中的具体内容: