Part Number: BQ25798
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330, TPS25751, BQ40Z50-R2, TPS62933
我们有一个新的产品需求:
•USB PD 双角色+太阳能输入
•锂电池充电(2S2P或4S)+最大功率跟随
•按键显示剩余电量
•双12V+6V输出
当前计划选型:TPS25751 +BQ25798+BQ40Z50-R2+TPS62933+TPS55330
•TPS25751实现USB Type C受电和供电的角色
•BQ25798实现太阳能输入+USB PD受电双输入,同时开启MPPT功能
•BQ40Z50-R2实现电量计和电量指示灯控制,按键触发指示灯亮
•TPS62933实现电压转换Buck,低IQ,当使用4S 16.8V时12V、6V都可以Buck实现
•TPS5530实现电压转换Boost,可选,电池使用2S2P 就使用其将7.4V boost到12V
目前有几个疑问:
1.上述功能是否能不使用外置MCU,通过TPS25751的自定义寄存器功能来配置BQ25798的MPPT、BQ4050-R2的剩余电量LED指示以及按键点亮LED;若可行,是否有对应的配置指导?
2.BQ25798 的在不同负载电流时候其Buck还是Boost模式效率高,这里涉及电池使用2S2P 7.4V还是4S 16.8V,太阳能板是21V输出,Type C更多是5V/9V/15V,2S2P大多数是Buck模式,4S则多是Boost模式;
3.就DC-DC转换器件本身而言,是否优先考虑Buck TPS62933,其效率比Boost TPS5530高,整体自身消耗会更小?
4.是否还有其他更优的器件组合?
请予以指教,感谢!