我们用tps62260给单片机供电,后级电流10mA左右,但是返现tps62260无故发热。
经过测量,发热的板子的系统总电流达到了300mA,tps62260 的 SW与GND之间的电阻只有150欧姆左右。
焊接了10块板子,其中3块出现发热问题。其它未出现,未出现板子SW/GND之间的电阻非常大!
希望能够得到解答或者建议,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们用tps62260给单片机供电,后级电流10mA左右,但是返现tps62260无故发热。
经过测量,发热的板子的系统总电流达到了300mA,tps62260 的 SW与GND之间的电阻只有150欧姆左右。
焊接了10块板子,其中3块出现发热问题。其它未出现,未出现板子SW/GND之间的电阻非常大!
希望能够得到解答或者建议,谢谢
1.有没有做过交叉实验,将有问题板上的芯片跟无问题的板上芯片对调,先排除PCB板
2. layout 是否合理,如果输入环路太大,造成SW上过压,FET损坏,也可能会有类似现象
3. 货源是否能保证正品,来源于TI或TI的授权代理商。其他渠道都存在假货问题。
Hi
你芯片找哪家代理商购买的?
除了过压,也要注意一下焊接温度。