This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教BQ34Z100的几个问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

1    使用提供的DEMO板和EV2300套件,官网上下载的BQSTUDIO1.3.45版本的软件,可是在连接的时候不能自动进入最终的页面,需要选择,如下图

点解GAUGE 选择,里面的BQ34Z100型号的只有0100_0_15-BQ34Z100G1.bqz 和0100_0_16-BQ34Z100G1.bqz  不管选哪个都会提示说不匹配

虽然点击OK后也能进去,请问这个是什么问题,应该怎么解决?

2    还是接着问题1 ,重新下了个bq Evaluation Software(bqEVSWSetup00.09.90_bq34z100v0.07R1b.exe),装上后能直接找到芯片,但是配置寄存器的时候发现 PACK CONFIGURATION C寄存器和手册上的定义是不一致的,手册上是

                     而软件上为                                                                                                                     

而且PACK CONFIGURATION -SCANNING  寄存器的低字节和手册上的定义也不一致, 这个是怎么回事呢?

3    我短接板子上的J5的<=5的两个脚12,34脚,短接J1,短接J6地的A,LED_Comm  Configuration 设为01,单个LED模式,可是板子上的LED始终不亮,请问是不是应为没有设置PACK CONFIGURATION C寄存器中的SOH_DISP位造成的?如果是,如问题2所说软件上对应的PACK CONFIGURATION C与手册不一致,怎么设呢?

4   我用充满的电池做放电的过程中记录LOG数据,可是看见log文件整个过程中都会有错误提示,

Sample Stamp ~Elapsed(s) Control CtrlStatus StateofCharge RemCap FullChgCap Voltage AveCur Temperature
1 下午  09:40:08 0 0000 0014 98 3816 3921 4166    0        18.6
2 下午 09:40:20 12 0000 0014 98 3816 3921 4166   0       18.6
3 下午 09:40:32 24 0014 98 3816 3921 4166             0                 18.5 Possible Error-See error log
4 下午 09:40:44 36 0000 0004 98 3815 3921 4111 -93   18.5
5 下午 09:40:56 48 0000 0004 98 3814 3921           -241           18.6 Possible Error-See error log
6 下午 09:41:08 60 0000 0004 98 3813 3921 4107 -321 18.7
7 下午 09:41:20 72 0000 0004 98 3811 3921 4106 133 18.8
8 下午 09:41:32 84 0000 0004 98 3810 3921 4104 -403 18.8
9 下午 09:41:44 96 0000 0004 98 3809 3921 4103 -408 18.7 Possible Error-See error log
10 下午 09:41:56 108 0014 0004 98 3807 3921 4103 -411 18.7
11 下午 09:42:08 120 0018 0004 98 3805 3921 4101 -413 18.6
12 下午 09:42:20 132 0018 0004 98 3804 3921 4101 -414 18.6
13 下午 09:42:32 144 0018 0004 97 3803 3921 4100 -414 18.6 Possible Error-See error log
14 下午 09:42:44 156 0007 0004 97 3802 3921 4100 -414 18.5 Possible Error-See error log
15 下午 09:42:56 168 0018 0004 97 3800 3921 4099 -414 18.4
16 下午 09:43:08 180 0018 0004 97 3799 3921 4098 -414 18.4
17 下午 09:43:20 192 0018 0004 97 3798 3921 4098 -414 18.4 Possible Error-See error log
18 下午 09:43:32 204 0007 0004 97 3797 3921 4097 -414 18.3
19 下午 09:43:44 216 0018 0004 97 3795 3921 4097 -414 18.3
20 下午 09:43:56 228 0018 0004 97 3793 3921 4096 -414 18.3
21 下午 09:44:08 240 0018 0004 97 3792 3921 4096 -414 18.3 Possible Error-See error log
22 下午 09:44:20 252 0018 97 3790 3921 4095             98 18.2 Possible Error-See error log

Possible Error-See error log这种错误怎么造成的呢,另外放电电流偶尔会出来一个正值,这个是什么原因呢,如果我就这样记录下去,导出的LOG文件能计算ID值吗?