Other Parts Discussed in Thread: BQ3050
大家好,使用BQ3050的过程中,有一个问题需要请教下:因为样品无法充电,客户退回来两个样品,对该样品检测后,具有以下现象:
1、3串2并的电池单节均被过放到1.0V左右;
2、板子正常供电后通信正常;
3、板子过放保护功能正常;
4、两块板子的功耗分别为6.7mA和63mA;
我们对比了正常板子,正常板子的功耗为0.6mA左右;
附件是两块问题板子的SBS截图及正常板子的SBS截图,麻烦各位帮我看看。谢谢!