各位大神,小弟有个苦恼很久的问题想请教给位。
最近由于项目需要,要用TPS54310芯片配成5V输入,1.4V输出的电源。按照芯片手册能很快依据确定输出电容,但如何配置整个反馈网络我一直没头绪,在网上查了资料,发现各种电容、电阻值得都有。在此想请教大家,如何选择合适的反馈网络电容和电感值?
依据芯片手册,计算出确定输出电压的R2=10.7KΩ,R4=18.7KΩ。请问R3、R5、C7、C8、C9该如何选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
反馈网络不当可能产生的问题更多的是电路不稳定。比如测量SW波形的时候发现波形一直在跳动。
关于反馈网络的设计其实容错率比较高,非常建议你用我们的webench来设计。
谢谢。