BQ25750,充电器接入瞬间,检流电阻信号采集回路上的10Ω电阻会损坏(SRP和SRN上的电阻都会损坏),有很大概率导致芯片同时损坏导致REGN和GND短路芯片异常或者芯片直接烧毁,连接的电池为7节锂电池,满电电压29.4V,适配器输入电压36V。
麻烦检查下原理图部分有没有异常,目前还有一个故障,在适配器断开后有概率没有办法正常切换至电池供电,通过观察在电池电量满电时候多次切换过程中容易触发无法自动切换问题
充电部分原理图在附件中
电池充电.pdf .
您好
下周我会对原理图进行更详细的审查。
在此期间,客户能否通过BATFETs绕过电池电流检测电阻,并在BATDRV与BATSRC之间安装RC滤波器?这将有助于减缓BATFETs的响应速度,防止电路因涌流而损坏。
We also have an FAQ on the power path for the BQ25750 that may help.