如图所示,OFFSET_TAKEN这位能不能关掉?因为打开后要实际校准-1000mA,会自动跳变为-995mA。如果关闭就能准确的显示-1000mA,请问关闭此位会有什么影响?或者说有什么办法可能让校准的电流值不会自动变小?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
要关掉后再校准,不然CC Auto Offset 值不会更新,校准会偏
通常客户不用太担心这个,因为死区是5mA(如果样本低于此值,则会被语言忽略)。
他们是否担心5mA<测量值?
不是死区的问题,而是带载-2000mA电流,也实际写入-2000mA进行校准,实际电量计显示只有-1995mA。无论怎么校都是刚开始显示-2000,下一次刷新又一直显示-1995了。
你能分享一下 .srec 文件吗?这样我就可以在我的办公桌上试用EVM了。