Other Parts Discussed in Thread: OPA656, TPS54160, TPS54060, TPS54040
如题:如何用12V的蓄电池产生+-5V的稳定输出电压
应用背景之前提到过,给OPA656供电,麻烦推荐 经济 安全的 电源方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在TI TPS54160官网: www.ti.com.cn/.../tps54160 上有提供一个正负双轨输出的案例:www.ti.com.cn/.../slva369.pdf
在此文档中有详细的描述设计方法,您可以参考,芯片可以采用同类的TPS54060或者TPS54040.
谢谢!
请问这样的方案其电子噪声对OPA656有影响吗?
其纹波电压大概是什么量级?
这样得到的正负电压 后面是否需要稳压?
在其后+正负线性稳压芯片是否能减少纹波电压?
对于其开关的高频干扰,这部分怎么减小?是不是不能避免,这是DC-DC的固有缺点
按照此文档参数设计,纹波电压小于0.5%. 如果担心其存在高频干扰,可以在输出增加LDO.
依据使用外围器件不同,输出纹波一般在mV到几十mV之间。
而运放本身对于供电噪声就具有很好的抑制(PSRR),所以您更应该评估这样的方案能否满足您的应用需求。
比如对普通音频应用,就可以忽略噪声影响;而高精度数据采样,就需要在开关供电后加一级线性稳压。
利用LDO可以抑制高频干扰? LDO应该是增加电压的稳定度吧? 或者是能够减小纹波电压 不太理解
这要看如何定义高频干扰。开关电源产生的噪声主要是开关频率的谐波,而且越到高频段幅度越小。
LDO不仅仅用来稳定输出电压,还能衰减从直流直至几十MHz的供电纹波。因此开关电源+线性稳压可以达到您要的供电要求。