Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1, LM46002
LM46002-Q1的datasheet,在Vout=3.3V/2A的情况下,Vin最大只做了36Vdc,难道不能48vdc输入么,而且输出电流在0-1A的变化中,Vout变化幅度有点大啊,从3.34到3.28了,这个稳压效果不是很好啊,见下图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1, LM46002
LM46002-Q1的datasheet,在Vout=3.3V/2A的情况下,Vin最大只做了36Vdc,难道不能48vdc输入么,而且输出电流在0-1A的变化中,Vout变化幅度有点大啊,从3.34到3.28了,这个稳压效果不是很好啊,见下图:
现在遇到一个问题,进行输入开关机测试,有时候46002根本起不来,负载1.5A不到,必须断电空载重启,才能正常
如果是带载启动,输出电容过大的话,有可能在软启动过程中就触发过流保护了。
你需要看一下输出电压波形。如果输出是三角波,建议你增大SS PIN的电容,加大缓启动时间。
我也调试过46002 ,24V输入 3.3V 输出 带0.5A以上 的负载 时候, 重新上电,输出电压就没有了 无输出(重新断开负载,输出才能正常)。
我的测试电路是纯手工搭建,考虑可能有干扰,后续做个PCB板 试一试。
有解决问题方法随时联系沟通