自己做的一块BQ30Z554测试板,插上EV2300后显示如图
上图提示找不到设备;
点击confirm Selcetion后,提示如下图画面;
进去之后一直提示communication error
求解,不管是单独接3S电池,还是用电源供电,都提示这样的信息,
附上电路原理图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
自己做的一块BQ30Z554测试板,插上EV2300后显示如图
上图提示找不到设备;
点击confirm Selcetion后,提示如下图画面;
进去之后一直提示communication error
求解,不管是单独接3S电池,还是用电源供电,都提示这样的信息,
附上电路原理图:
刚刚看到您的回复之后立马去短接了Pack+和BAT+,然后再试,还是不行
您好:
1.PCM是正常的,电池是裸电池;
2.把pack+与BAT+短路时,接头处会冒烟,冒火花,所以不敢短接。
接上电池之后,Pin 1 -CHG引脚电压为3.0V,Pin 30-DSG引脚电压为0V,也就说装上电池之后,PACK+处电压为0;
3.您说的MOS管打开是指打开哪个MOS管?
接上EV2300之后,SMBD,SMBC引脚电压都是3.19V,CHG引脚电压是3.0V,DSG电压是0V,BAT电压12.1V,PACK电压是0V,
板子还是无法正常通信
现在充放电MOS是关的,用外部power小电流打电wake up,确认一下VCC, PACK, REG33, REG25 pin脚电压是多少
接3S电池的时候,VCC为12V,PACK,REG33,REG25都为0V,
在manufacture access的栏位下22
可以参考bq30z554-R1 Technical Reference(http://www.ti.com/lit/ug/sluua79/sluua79.pdf)
问题解决了,帖子上面有很详细的解决方法, 你好好看看
0x22是打开MOS管,包括充电和放电的MOS,你图里面的FET旗会举起。
如果这样还没有输出的话,建试一试将FUSE通过10k电阻接地,看看这样有没有输出。
FUSE引脚既作输出,去烧保险丝,又作输入,去检查二级保护是否烧保险丝。如果FUSE悬空或高,则会认为二级保护触发了,会关MOS。datasheet没写清楚。
您接的是4串电池,这个IC默认的是4串的,cell voltage 4没有电压,
FUSE举起导致的MOS打不开。
建议确认一下IC侦测cell 电压的 电路是否有问题。
我的意思是您确认一下电路上串电压侦测是否正确。VC4能不能测到电压。
SBS画面上fuse 旗标举起表示进入了二段保护,这时候FUSE pin应该是被拉高了。如果要恢复,需要将电池reset
你好,将FUSE通过10k电阻接地之后PACK+有输出了,但是我想对data flash里面的寄存器进行配置却无法写入。这个应该怎么操作呢?
那就是参数设置的问题。将system configuration 改为0x0033就可以了
无法写入的反馈的是什么信息。
确认一下SS有没有举起。
如果SS举起了就需要解码才能修改参数。
SEC1举起了,是不能修改参数的。
看一下TRM 9.5 Security Modes
这样正常可以配置了。
所有参数都不能改吗?
换块板子试试呢