Original question:
TPS6287B20: I2C配置寄存器后能断电保存吗
您好:
我打算用TPS6287B20JE2原位替代TPS6287B20LA ,以能调节FSW频率,如截图中:SPEC中JE用于配置输出电压的VSEL引脚与配置FSW的FSEL是同一个引脚吗?在JE SKU中PIN4 VSET2是不是没有用?另外JE的默认输出能配置成0.75V吗?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
这两个版本的引脚是:
TPS6287B20JE开关频率的选择请按照您所说的表8-2进行。
虽然TPS6287B20JE不支持0.75V默认Vout,但您可以在启用芯片之前通过I2C定义启动电压为0.75V。
明白,感谢!