按照手册步骤进行 Golden Learning,一直卡在第5步,update status始终为0x05,无论怎么充放电都无法改变update status,重新烧录和校准也不行。
testlearning.log
这是data memory和log
7382.log.zip
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好
你有像这样的数据吗?
你发送的数据日志仅显示了曲线的最后部分,因此我不确定之前是否还有其他问题。
我确实看到FC(完全充电)和FD(完全放电)位同时设置。这是不可能的,但同样,如果有可能提供完整的数据曲线,我可以提供更好的指导。
图片显示不了
第2次循环,记录了这个,您看是否可以
0042.log.xlsx