Part Number: BQ34Z100
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
TI團隊您好,
我使用 5 串 LiFePO₄ 電池組 (5S, CHEM_ID 4175),配備 BQ76942 和 BQ34Z100 來報告 SOC 和其他測量值。
在 BQ76942 上,我將 CUV 閾值設定為每顆電池 2500 mV(電池組 ≈ 12.5 V)。
在 BQ34Z100 上,我將電池終止電壓設定為每顆電池 3000 mV(電池組 ≈ 15 V)。
我想問:
-
當 BQ76942 與 BQ34Z100 一起使用時,這種設定組合是否可以接受?
-
在實際運作中,如果負載將電池組放電至 12.5 V(CUV 點),CUV = 2.5 V/節和終止電壓 = 3.0 V/節之間的這種不匹配是否會對 BQ34Z100 的讀數(例如 FCC、剩餘容量 (RC)、SOC 等)造成任何問題或混淆?
謝謝。