This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS51200输出VTT(0.75V)作为地址线/控制线(共24根)的上拉电源,上拉电阻40.2欧姆,带4片DDR3,最大电流:(0.75V/40.2)*24 = 0.45A。
请问各位专家:
1. 因为是带4片DDR3,总的电流是否还需要x4(即0.45A * 4 = 1.8A,这个问题可能和芯片本身不太相关,但是涉及芯片发热问题)?
2. 如果是1.8A的话,Power Loss就会比较大,这样是不是需要加散热片?或者因为只是瞬时电流很大,也不需要考虑散热片?
谢谢!
你好,TPS51200提供3A sink/source 电流能力,并且DDR工作时并不是完全工作在持续电流下,更多的是瞬态电流,所以1.8A问题不大,并且该芯片有底部散热焊盘提供散热途径,所以只需要在布板时把地铺开即可。
谢谢!
TPS51200的θJA = 52.06°C/W,如果按照1.8A计算,工作环境温度为50℃的话,TJ瞬间温度会达到120℃,请问这种瞬时的高温对芯片有没有影响?
我也觉得正常工作应该问题不大,比较纠结的是DDR3工作时VTT瞬态大电流的持续时间和平均电流是多少,不知道您有没有这方面的数据?
Hi
关于温度问题:θJA算出来的值都是偏大的。用ΨJB会比较准确。
关于电流,建议您用电流钳直接测波形来自己观察会更有体会。
谢谢。
θJA算出来的值会偏大吗?个人感觉实际板子的环境要比θJA测试条件的环境恶劣,算出来的温度是不是应该偏低啊?θJA测试条件一般都是标准的4层板,铜箔面积也比较大,而且周围没有其它电源芯片影响。不知道理解的对不对,请专家帮忙解答,谢谢!
Hi 你好,
是的。
θJA是指所有的热量都从芯片上表面散热而得到的热阻。ψJB是指按照JEDEC标准的板子,让热量自由散热而得到参数。实际情况会和第二个参数更接近。
谢谢。