ti工程师:
很简单的tps60400,完全按照手册连接和制作PCB(电容按手册提供的型号购买),空载输出正常(+5,-5),加上负载电压降为-4.4v,难道淘宝有假货。请工程师指点,ti的指定代理商能否提供。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼主,不建议从淘宝买芯片,真伪难定,可以找TI授权代理商
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
Hi
淘宝上假货比较多,不过如果能输出负电压,基本上你运气比较好。
TPS60400的输出阻抗大约在15欧姆,20mA,大约有0.3V的差异。
同时你需要注意的是,flying电容选用低ESR的陶瓷电容,输入输出陶瓷电容尽量靠近芯片脚。
Hi
或者选择LM2776, 这个芯片的输出阻抗相对小的多,大约只有2.2欧姆,那么20mA的压差就不到50mV.
http://www.ti.com/product/lm2776
Hi
或者选择LM2776, 这个芯片的输出阻抗相对小的多,大约只有2.2欧姆,那么20mA的压差就不到50mV.
http://www.ti.com/product/lm2776
重新设计了PCB,严格拷贝芯片手册,同时使用两个tps60400并联,看看如何,如果还不行,在选择LM2776
Hi
后面新设计,建议直接在TI网站上申请免费样片,避免芯片质量问题,少走弯路。
感谢分享,货源很重要,碰到假货实在影响开发进度
jun wang17 说:已确认是买的假货,在ti代理处购买了几片,试了下,输出��常!看来淘宝上的东西,真要小心
Johnsin Tao 说:Hi
淘宝上假货比较多,不过如果能输出负电压,基本上你运气比较好。
TPS60400的输出阻抗大约在15欧姆,20mA,大约有0.3V的差异。
同时你需要注意的是,flying电容选用低ESR的陶瓷电容,输入输出陶瓷电容尽量靠近芯片脚。
你好,LM2776按手册选用X7R的陶瓷电容,但是LM2776的输出供给其他芯片,然后电源去耦,则会并联上其他极性电容,LM2776的输入端也存在类似问题。这些其他芯片的电源退耦电容是否会对LM2776的电容产生影响?