Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
原理图:官方的推荐电路
L:6.8uH Cout:20uF f = 600KHZ
轻载,或者检测电池的时候,用示波器看到频率确实是:600KHZ左右,但是带载充电(OUT:25.2V,3A,IN:28V 4A)以后,L的前段波形和驱动波形都会产生变化,变为130K-250K频率之间波动,测量驱动和L的前段,波形没有过冲,没有振铃,但波形的周期会变化。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
原理图:官方的推荐电路
L:6.8uH Cout:20uF f = 600KHZ
轻载,或者检测电池的时候,用示波器看到频率确实是:600KHZ左右,但是带载充电(OUT:25.2V,3A,IN:28V 4A)以后,L的前段波形和驱动波形都会产生变化,变为130K-250K频率之间波动,测量驱动和L的前段,波形没有过冲,没有振铃,但波形的周期会变化。
Hi Shiquan
BQ24610是定频开关式充电芯片,如果出现频率波动之类的,很有可能工作不正常了。
另外需要注意虽然BQ24610是支持最高28V输入的,但是实际使用中我们一般还是会留一点欲量。
1、我现在是给6S的电池组充电,如果按照手册要求,电压至少要保证27.2以上,这个目前无解,或者你那是否还有其他6S的低成本方案?
2、目前出现了这种频率问题,我应该从哪个方面去排查问题?上下管的驱动?
3、目前测试过程中,又发现一个问题,高边MOS会在一定情况下烧毁,按照电路图,不应该会出现这个问题呀!
4、附件是原理图和PCB图
Hi Shiquan
你能否把你的原理图贴出来给大家看看,这样可能更方便帮助你分析,目前我没看看到更好的方案,不过你可以在输入加入嵌位二极管,应该可以降低在实际使用中的风险。
Hi Shiquan
我看了你的原理图,是没问题的,layout没有仔细看,不过也还OK,至少不存在损坏问题。
你先验证充电过程,即看看PH对地的波形如何,贴出来看看,然后量量VREF, VCC的电压是否正常。
发现了一个问题,就是在28V输入,25.2输出的时候,恒流充电时,低边MOS的G极上基本上没有波形,GS间测量几乎电压为0,我想问下,这样的情况,我应该如何排查是什么原因引起的呢?恒压段,充电波形就比较正常。