TI的工程们,能不能回复一下我的消息啊?ucd9222这芯片已经整很久了,现在导出又需要一个passpword!!能不能快速发一个啊!
邮箱:benbenml@163.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的工程们,能不能回复一下我的消息啊?ucd9222这芯片已经整很久了,现在导出又需要一个passpword!!能不能快速发一个啊!
邮箱:benbenml@163.com
你好 Zhixuan
请联系你的代理商,然后通过代理商找到TI相关负责的同事,他们会根据情况给到你Password,但是不方便直接发给你,谢谢。
你好! 我已经找到了 ,并且配置正确,谢谢!
但是我现在又遇到了一个问题,我的JTAG口连接仿真器的时候总是连不上,我分析了下原因,有两点地方我不太明白;
第一点是对于C6678的上电时序问题,我现在通过UCD9222可以控制给dsp的供电1.0v和cvdd0.9v的顺序;但是对于1.8v的电压因为是3.3直接转的,所以用示波器测得时候比cvdd要早,这样的情况下会不会导致JTAG口的连接不上;
第二点是我的dsp的复位管脚是和fpga相连的,这样的话我是不是需要先把FPGA的程序下载进去,如果没有下载的话会不会导致JTAG口的连接不上;
谢谢Randy Wang!