BQ79758B-Q1: LPF 相关问题

Part Number: BQ79758B-Q1


BQ79758B-Q1中提到LPF相关的设定

我们现在的设计需要一直进行cell balancing,在cell balancing 过程中每20ms读取一次AD值

1在这种情况下,推荐打开LPF吗

2如果打开的话,会由于LPF需要稳定时间导致数据误差大吗

3使用LPF Freeze可以用来同步读取数据,使用该机能是否可以减少误差,此时AD数据固定,LPF 还在工作吗

4LPF Freeze和Freeze有什么区别,只是固定的数据不一样吗,有其他功能影响吗