验证数据.xlsx 1S-gg.txt 附件为验证数据和GG文件,0.1C跑的golden,Update Status更新为06,更新成功,golden放电没有跳变数据正常,数据验证时发现SOC会从5%左右跳0(触发到SOC=0的电压点3400mV,目前这个电压点没法修改是客户要求的),目前不知道这个跳变如何解决?
是因为soc触发了终止电压点跳0的,这种问题如何解决?golden是没有这个问题的,就是大电流验证会有这个问题
此值是客户指定的,没法修改,这种因为触发到0点电压点跳0的问题,能否通过修改GG文件参数,解决这个跳变问题,小电流golden放电是没有这个问题的,只有大电流放电才会出现这个问题