请问 CSD18532Q5B 能否用CSD19532KTT-100V替换?
需要更高的电压和电流。
请问 MOSEFT中的参数" Logic Level"是什么意义?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问 CSD18532Q5B 能否用CSD19532KTT-100V替换?
需要更高的电压和电流。
请问 MOSEFT中的参数" Logic Level"是什么意义?
谢谢!
Hi
原则上可以,但是因为参数不同,你要确认。
例如Vth两者是有差异的,CSD19532KTT的比较高,你要确认控制芯片是否满足。
Hi
Logic Level 在datasheet哪里,貌似没有看到。
Hi
Logic Level一般是高低电平逻辑判定,例如高于2V位逻辑高,低于0.8V位逻辑低。
Hi 你好,
logic level是指这个MOS管有更低的门级开启电压,比如CSD18542的VGSTH是1.8V。可以适合在一些单电池供电的应用场合,谢谢。