This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教learning cycle 问题



2S2P生产过程如下:

1.PCM烧录量产文件.校准(senc/rom)

2.组装成pack,测试功能

3.learning cycle(电池先0.2C放空--静置2H--充满-静置2H--0.2放空-静置5H--0.7C充至40%SOC)

组装成pack后,不知道为什么要放电--充电--放电--充电这个动作?这样做的目的是什么?

这样做是确认电池是否可以正常充电放电的功能吗 ?还是IC 需要更新RA table 。Qmax?

  • 这个的主要目的是更新Ra table和Qmax,一般情况下是选择几个电池去做这些参数然后批量烧录,通常不全部都进行这个老化

  • Sheldon Cai ,

    在组装pack之前,PCM就已经烧录过量产文件了,组装pack后放电、充电、再放电、在充电,这个充放电动作Ra table /Qmax会有更新吗 ?

    learning cycle有两种说法,

    1.PCM+CELL做Golden sample,充电放电生产Senc文件,做成量产文件,批量烧录到PCM

    2.PCM已烧录量产文件,组装成pack,再做充电放电动作,这个老化的意义是?

  • Hi Zhou

    正常的流程是pack组装以后选择合适的CHEM_ID,取Golden Samples,跑learning cycle,产生量产文件,

    投入量产(PCM烧录量产文件,组装成pack,电池不需要再跑完整的learning cycle

    电池老化指的是电池的活性降低,使用时间缩短,举个例子,原来放电2h,电池老化后只能放电1h

  • hi,Star Xu1

    正常的流程是pack组装以后选择合适的CHEM_ID,取Golden Samples,跑learning cycle,产生量产文件,

    -->你这里讲的是做Golden Samples,电池需要完整的进行深度充电,深度放电。对吧!

    我的意思是指,pack在量产的情况下,PCM已烧录量产文件,组装成pack后,客户有要求说对电池做一个循环(放空--充满--放空--充电至SOC70%出货),在这个过程中,IC的参数会有什么变化吗?这样做的意义是什么?

  • 电池做一个循环做下来,IC的参数肯定会有变化的,lifetime的参数,Ra table 都会跟新。

    这么做的目的是激活电池的活性,RC,RSOC这些值计算的更准确。

    毕竟电池出货到到客户手里,客户一般是不会做一个完整的learning的。

  • 谢谢您的及时回复,

    比对GG file ,主要是三个地方的数据会变化,Gas Gauging、lifetime、Ra table 。

    RC.RSOC是根据阻抗跟踪Ra table来计算的吧。

    电池出货到客户手里,客户是没有条件让电池深度的充电&放电!