5V情况下可以充电, 把电压升高到大概6V左右,就不充电了.
D+/D- 悬空, 识别到的事 unknow power adaptor. VIN LIMIT 设为最大了.
请问可能是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输入限流要根据你的输入电源来做设置,不是一味的最大,要不然你的充电电流可能把你的输入源拖死。
VSYS regulation就是指你的电池电压有没有到VSYS调节的最小电压,比如3.7V,这个是要给你的系统供电的,有可能一开始你的电池电压是3.2V,那么实际上内部Q4就是工作在LDO状态,直到你的电池电压上升到3.7V再跟着电池电压一起上升。
先检查一下电池的电压是否过低,导致Q4管发热关断了。换一个电压大于3.7V的电池试一试。
理论上不设置任何寄存器,都是可以充电的。如果使用的是适配器,将D+D-短路起来会好一点。
你好,我现在可以控制升压,可以读写寄存器,写进寄存器的数据读回来是正确的,但是充电电流就一直为0,没有充电,REG03的CHG_CONFIG已经使能,REG07的EN_TERM也同样使能,但就是没有充电电流,一直没有充电成功,请问我的是出什么问题?
请问bq25895充电有其他什么条件吗?
1.由于我们只需要给电池充电,升压这块功能不需要,所以设计时,我们将OTG管脚和PMID管脚悬空。请问不影响芯片充电吧?
2.I2C通讯读写正常,即对读写寄存器操作时写进去什么值就可以读出什么值。但是读到REG0F寄存器时,读出来的值为0xff,与实际值不相符,实际的sys电压只有3.7V。读出的电池电压也是如此。请问是什么原因?
3.用万用表测量ILIM管脚电压只有0.015V,该管脚对地接的130欧的电阻。输入电流一直为20mA,输入电压为5V,请问是什么原因???输入电流太低了。。。。什么情况?请高手解答