你好:我用BQ24618电池管理芯片做的充电管理板,采用24V/3A适配器输入给12V的6节18650锂电池(3串2并)充电。正常情况下充电指示灯是正常的,充电电压也正常,但是有时候会出现IC输出电压低于电池电压导致充电不正常,此时充电指示灯为关闭状态,请问是哪里的问题。
备注:原理图是按照DATASHEET上的参考图画的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:我用BQ24618电池管理芯片做的充电管理板,采用24V/3A适配器输入给12V的6节18650锂电池(3串2并)充电。正常情况下充电指示灯是正常的,充电电压也正常,但是有时候会出现IC输出电压低于电池电压导致充电不正常,此时充电指示灯为关闭状态,请问是哪里的问题。
备注:原理图是按照DATASHEET上的参考图画的。
你好 Jianhui
我理解一下你的意思:如果现在你的电池电压已经满了即到了12.6V,那么意思是我的充电输出电压会低于你的电池电压吗?
这个不是十分理解的地方在于为何电池会出现比输出电压更高的一个电压。
你的VFB的分压电阻有设置正常吗?多少精度的。