This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Webench 设计有奖活动---颁奖啦!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3402HV, TMS320F28335, LMR14020, LM3424, TPS54334, LM3414, LMZ10500, LMZ14202, LM43603, LM3485, LM3401, LM5118, BQ24190, LM3150

感谢工程师们的积极参与,恭喜你们获得了TI 小礼品。评奖结果如下,快来看看吧!O(∩_∩)O

TI 物流部门的同事会在近期发送邮件至您的 myti 账户邮箱或致电与您确认礼品寄送事宜,如果myti 账户内已有地址,您只需确认是否寄往那里;如果您的 myti 账户内没有地址信息,会需要您在邮件里回复给我们的同事。

用户名 用户名 用户名 用户名
HUALONG TANG Jie Chen8 onebyte Yufeng Zhang1
Jason He2 YI LIU10 Xiangming Wang jian zhang21
NI WANG Juntao Zhao yangyi HUIQI LI
lite xu1 jiaozi tianzhi jianwei wu da lin1
yunlong liu1 wenbo chen Xun Wang3 jinlong dang
SHENG QIU1 WEITONG DONG1 xigang zhang Megice Dong
JoLion Di Qin ming1 wang changlong
Laspide Li Gum deng xiaocun guo lei chen9
yxhu chowchow yao bingxin song1 Happy Roy
tao huang3 Yueyue Deng Junda Jin yiwang peng1
GuoMin Xu Jiabiao Liao Junda Jin
zheng yanqing Yongzhou Deng wei xiong2
shue wang Ting Yao jianfeng zhu
yanping ke Yuzhen Lan zhuyun
Dejun SUN mingqing hu 孺子牛


只要简单输入您的功率要求,Duang! 短短几秒内就可以完成定制的电源、照明、滤波、时钟和传感设计。

WEBENCH 原理图编辑器功能还可以根据您的需要快速方便地添加附加电路来增强电路的功能和性能。还有更多屡获殊荣的关键运行值图表、电气仿真、热仿真和设计导出等让你爱上它的无数功能

即日起, 只要参与活动,并按下列要求回帖,均有机会获得奖品


参与方式:

  1. 注册 myTI 账号:点击注册 新用户注册流程.pdf(已有账号的,可以进行第二步)
  2. 点击WEBENCH,选择一个方向进行设计
  3. 完成设计并下载为PDF文件,以跟帖形式参与,撰写 20 字以上的使用心得、感受、意见等,并把 PDF 文件以附件形式附在帖子中。请同时写上您的 myTI 账户的邮箱,方便核对资料信息。必须是当天设计,当天上传。
  4. 更多 Webench 资讯,请点击访问 Webench 设计中心

还等什么?赶快开启你的 webench 设计吧!

活动奖品及奖励规则:

参与人数

奖品

抽奖时刻

前50人

50个小拎包(人手一个)+ 10组小米彩虹5号和7号电池组合(随机抽奖)

参与人数超过50人时(前50名专享)

如最后总参与人数超过200少于300

10个手机微距镜头(随机抽奖)

结束时抽奖

如最后参与人数超过300

10个小米随身灯+10个手机微距镜头(随机抽奖)

结束时抽奖


备注:

       活动时间:2016 年 4 月 12 日至 5月 30 日

       发现作弊的,如抄袭别人作品等,取消抽奖资格

       每个账号在活动期间共计仅限上传5个设计

       每个账号在活动期间每天仅限上传1个设计

       关于 Webench 的更多信息,敬请访问 TI Webench 设计中心 www.ti.com.cn/webench

       最终解释权归德州仪器活动方所有

  • DCDC:24Vin ->15Vout 2A,采用LM43603芯片

    通过在线软件,可以很简单的得到很可靠的电路原理图(得到各个元件值的选取)和版图,可以看到增益相位波特图,以及瞬时仿真。

    我这个设计PCB有些问题 后来纹波也比较大

    我的TI账号:jjd82223193@126.com

  • 这是一个不错的方案,可以在较高的温度下,用较低的输入电压得到3.3V  2A质量很好的输出。可能价格超过6美元有点贵,最好是能够做低一点估计会有很好的销量。   124442341@qq.com

  • WEBENCH软件非常好用,只要输入参数就能输出结果,有多种选择,里面有很详细的器件参数,大大节约时间。 myTI 账户的邮箱:in8818@yeah.net 

  • 这个软件很强大哦,能产生各种方案可以选择,能出原理图还支持在线仿真,很好很强大!myTI 账户的邮箱:beilekeji@163.com    

  • 这一次设计出来的十分没有用的LM3485芯片,连储能电感要用L= 22.0 μH DCR= 47.0 mOhm 1 价格在$0.35的计算都出来了真有意思!!

    myTI 账户的邮箱:jgmaiqi@163.com

  • 使用Webench设计确实很简洁方便,只要根据需求设定好参数,设计结果便会出现,太棒了。基于LM3401设计的驱动LED电源输入min5V,max5.5V;输出3.2V,电流0.35。

    TI帐号:mathyangkai@sina.com

  • webench确实给我们硬件工程师带来很多方便,包括一些芯片的选型,电路的设计,以及boom表的导出,PCB文件的导出,都非常的实用。这次主要是想设计一个输入在12-24V 之间,输出12V 4A的开关电源,主要给功放供电。webench给出了几个方案,初步选用了lm5118作为我的方案,但在实际使用中,可能因为种种原因并不能和webench设计的PCB板布局一样,也不能和webench自动生成的boom表那样采购比较贵的元器件,所以做出来的板子会和webench设计出来的有出入,测出来得波形也跟理想的不一样,导致输出的纹波较大,希望webench能把一些设计上需要重点注意的地方标出来,好让我们设计板子的时候更加方便。

    myTI:447823583@qq.com

  • 软件不需要安装,便捷,好用,可以供我们选择的方案也挺多的。是我们广大工程师的福音啊

    ti ID : straycat0905@126.com

  • 根据设计经验积累得到的定制化方案,直观的指标比较可以快速得到一个电源设计方案,大大简化了电源设计的难度。很喜欢使用这个工具。 huiqi.li@thermo.com

  • 根据设计经验积累得到的定制化方案,直观的指标比较可以快速得到一个电源设计方案,大大简化了电源设计的难度。很喜欢使用这个工具。

    huiqi.li@thermo.com

  • TI 邮箱:418514347@qq.com

    基于BQ24190的单节锂电池管理电路,超高输入电流,高精度(0°C 至 125°C)充电电压调节范围为 ±0.5%, USB 电池充电器技术规格 1.2 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测,输入电压和电流限制支持 USB2.0 和 USB3.0

    关键是便宜好用啊。

    关于 Webench,非常好用,不够有时候会找不到自己熟悉的芯片,新设计是按要求来的,希望添加按芯片来设计的(虽然我知道单独芯片下面有参考解决方案),单是 Webench毕竟出来了,这个功能我怕觉得可以整合上去

  • 设计目的:设计一个宽输入范围的5V电源。用于热带电压不稳定的地方。

    设计心得:界面简单,容易操作。简单输入几个参数并选择好芯片就可以输出设计。简化的设计,上手方便。

    补充:myTI 账户的邮箱为:hrbl2016@yahoo.com

  • 我选用的是LM3150设计的DC-DC电源转换电路,输入DC18-32V,输出5V/6A,主要是用于汽车24V电源系统,输出3路2A的USB接口,用来给ipad或者phone等手持式设备充电,这个工具很方便,一分钟内就选好了需要的器件,MOSFET可以选型计算出转换效率,PCB布局也很好,极大的缩短了设计开发的时间,提升了工作效率。

  • myTI 账户的邮箱为:hrbl2016@yahoo.com

    设计目的:宽输入范围,40度温度的5V电源

    设计体会:在上次的设计基础上采用高性能,高灵活性的方案重新设计了一下。设计条件的更改,调整方便,灵活。

  • 产品设计中需要选一款DC-DC24V-60v输入,40多W输出的芯片,很困扰,用了WEBench 设计一下子,就出来了,还有设计图纸可以参考,真是非常方便!

  • 我设计的是VinMin = 14.0V VinMax = 22.0V Vout = 5.0V Iout = 3.0A,输出电流稍微大一些,可以用来驱动一些稍大功率的设备,选择的方案是 TPS54339EDDAR,电路简单实用方便。

    心得:第一次实用这个功能,设计了这个简单但很实用。以后应该更对的去开发这个功能。

    我的TI账户邮箱是:292812832@qq.com

  • 输入规格不能输入负压呀

  • 更正一下

    My TI 1471276@stu.neu.edu.cn

    50Hz一直是我们需要去除的工频干扰,现在利用TI的webench软件可以轻松的设计出我们需要的电路。

    节省了工程师的时间

  • My TI 1471276@stu.neu.edu.cn

    使用心得:方便快捷的设计出我们需要的电路图

    感受:电路设计比较复杂

    建议:希望以后可以是自动化与人为干涉的结合

  • 到现在才这么点人呀! 看来是TI的奖品不够诱惑力吧!@DEYISUPPORT

    多给点奖励呀 ~!~

  • 惊呆了..这功能太强大了.,..,.

    不但有原理图,有测试数据,,,还有最关心的预估成本..嘎嘎,,,,还有PCB文件可以直接下载来使用....这样外发出去就可以做出PCB来测试了!

    我选了一个USB给锂电池充电的方案试验...很不错哦!,点一下主IC..可以直接链接到TI网站直接看IC相当资料.

    打开下载的PCB一看..这应该是一个DEMO板的设计文件...不过,有了这个再用这个文件来修改....从此设计变得...So easy!

    当然,也有些需要提升的地方:

          我的需求只是一个锂电池充电,从效率看有92%,效率是很高..但是不得不说,成本是所有产品商业化考虑的首要条件!

    2美元的IC.....相对于国产类产品高太多了!!!!

    再试试其他应用!! TI 实在是我最喜欢的电子供应商,当然价格希望更亲民些哦!

  • 过了截止时间了。。。╮(╯▽╰)╭