工程师们你们好,我们正在采用bq25750设计一款UPS产品,采用纯硬件控制,根据电阻配比设置充电电流,目前遇到一些问题,充电电流采用的6.2k电阻,总电流采用4.7k电阻,理论应该有8A充电电流,但是实际充电电流只有5A,电池电量30%,应该处于恒流阶段,电流却不对,我们怀疑是误差引起,于是换了5k电阻,充电电流没有变化。目前不太清除问题出在哪里了,希望得到你们的回复
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470139/bq25750-output-current-protection-ocp-scp/5643124?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25750%20%20OUTPUT%20Current#
请您根据这个帖子说明来审查这个部分。
您好,我们读取寄存器发现没有触发过流保护,适配器能输出电流20A,总电流采用4.7k电阻,理论可以控制10A电流输入,而且没有负载,电池充电电流一直达不到8a,根据公式调节电阻还是5A,但是可以往电流小调,5A以下可以调节,不知道为啥卡在5A
请分享您的电路图。
0827.ups14S.pdf您好,这是原理图
您好,我们尝试把总电流ILIM_HIZ引脚短接到地,可以有8A的充电电流,但是这样我们将确实动态电源管理,我们该如何改进?
8.3.4.1 Autonomous Charging Cycle
您看一下datasheet这部资料,根据您所说的情况,应该是您内部寄存器优化和外部的限制没有匹配才导致的,细节请您参考datasheet中如上章节说明。