使用BQ40Z80EVM-020对电池进行学习,在电池充满电静置的时候发现BAT电压和CELL电压和PACK电压不一致,请帮我分析原因。担心不一致会导致电池学习失败。
补充说明:
1.锂电池数量:1;
2.电池型号:Samsung-INR18650-30Q;
3.以写入CHEM ID。
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
理论上来说,MOSFET导通,PACK 和 BAT 之间的电压差应该为 0V。
然而,MOSFET 本身具有导通电阻(Rdson),这会为电流路径增加阻力。PCB 上信号线的电阻也会影响电压差。电池连接处的电阻也会累加。
总之,两者之间的电压差不应超过 100mV。
建议检查是否存在器件损坏。
已检查器件未损坏。
当把CHG打通后,两者之间的电压差大概100mV。
请问为什么打开CHG会造成这么大的偏差?