BQ24133: BQ24133充电电池电压馈电无法充电

Part Number: BQ24133


尊敬的TI工程师:

  你好!我使用BQ24133设计一款太阳能板给三节并联单节3.7V的18650电池组充电的电路。电路图如下。

问题:1、如果我电池组馈电到3.3V及以下,BQ24133无法对电池组充电,充电指示灯闪烁。请问如何解决该问题?

2、 BQ24133在电池低电压时,应该是可以实现涓流充电的?电池组馈电时,如何实现涓流充电充电如何实现。

image.png