Part Number: BQ24610
用电源设备,设置恒压25.2v(也试过提高为27v)输入,设置总电流设置2a(后面设置5a也测试过),充电电压电流为24v,1.5a(后面把电流设置在2.75a),预电流设置0.15a,不采用温度检测ts电压用3.3v分压,设置在1.9v(后面改成1.6v也没有变换),电感用10uh的(也测试过6.8uh的),输出电容用用4个10uf(也用20uf,30uf),6节锂电池在没插入时,各点电压都正常,pg等灯正常亮,插入电池后,测量的acset电压0.955v对应2.75a,iset1前面设置1.5a时用万用表测量会使stat1闪烁,同时电流增大,有很大的电流声,电源报错,后面用示波器测试就正常,然后改电阻充电电流设置2.75a,用万用表测试显示0.546v正常。其他点位用万用表测得正常,除了vbf电压1.98v左右,pg亮,充电电压没有达到24v,会根据电量改变,比如测出21v,电流显示0.5a,stat1灯亮,pg灯亮,随着充电时间增加,电压会慢慢上升,电池从低电量时也一样,比如19v开始充电,电流只有0.88a左右,并且也一样随时间增加,电压会慢慢上升,电流会慢慢下降,没有出现恒流充电和恒压充电情况。电感前的占空比测得91%左右。
已经测试好几天了都没有找到问题,希望有大佬解惑。