This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ79758B-Q1: LPF_FREEZE相关问题

Part Number: BQ79758B-Q1

您好,很抱歉打扰您

我们现在LPF打开的情况,读取CELL的AD值存在一些问题

现状如下

需要在电池平衡cell balacing 时,经过一段时间,启动LPF Freeze,LPF停止动作,此时读取AD值

如果我们不使用LPF,在电池平衡cell balacing,经过同样的时间,读取AD值

 

请问上述两个条件下读到的值会有区别吗,并希望简述一下原因,谢谢

 

 

 

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好,

         电池平衡的最终目标是改变电池的电压,因此在电池平衡的过程中,预计会看到电池电压发生变化。实现这一目标的方法是引入电流,这些电流也可能泄漏到Vcell通道中。因此,当使用低通滤波器(LPF)时,这些变化的值(取决于电池是电源还是汇流而降低或升高)将在设备确定电压时被考虑和使用。与此同时,如果不使用LPF,则最终电压将被直接读取,根据电池平衡的方向自然会高或低。此外,没有滤波时,可能会受到更多噪声的影响。