使用LMG3410EVM-018 在开关频率20khz输入电压为200V的时候出现故障信号,重启系统恢复正常,是OCP导致的故障,但是我并没有接入负载,不明白为什么会过流保护
您好,
LMG3410EVM-018 EVM 用户指南11页有频率范围,20khz不在此范围内,您可以尝试再此范围内运行还能否触发故障,https://www.ti.com.cn/lit/ug/snou165a/snou165a.pdf
50khz-200khz依旧会触发故障,在200V时提高频率可以增加运行时间,但是提高电压到250V以上2s就会发生故障
50khz-200khz下依旧会出现故障,提高频率200V可以运行,但是再提高输入电压就不能运行了,只能维持2s,依旧会出现故障。
是否可能发生击穿? 使用了多长的死区时间?