在设备上实际放电测试,6S电池,电流大约22A到26A之间,整个放电过程功率没有大的波动。采集到的SOC曲线在前段正常,在大约7%以下时,下降速度明显加快,但放电结束(至0%)后看电池电压,应该还有些电量(最后的部分如果按前段的soc趋势下降,放至0%应该和实际电量差不多),这种情况有解决的办法吗?还是需要重新黄金学习
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
请附上与这些项目相关的任何.log/.gg 文件。