Other Parts Discussed in Thread: LM22670, TPS5410, TPS5430
最近设计一款 +18V左右输入输出可调-5V~-12V的 正电压转 负压输出的DC TO DC 转换器,翻遍了TI整个网站都没有!基本所有TI的DC TO DC 都是正电压转正电压的,求大神点解!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正转正的DCDC 耐压足够的话都可以做正转负,您可以参考下LM22670的评估板,有正转负的设计。
HI
buck芯片都可以设计成为负电压输出。
注意Vi-Vo需要大于芯片Vin的最高耐压,以及最大输出电流是小于芯片芯片定义的最大输出电路的(内置MOS的)
Hi
也可以选择TPS5430系列(TPS5410/20/30/50)
这类芯片是内部补偿,适合做可调输出。
如上的易电源芯片也是不错的选择。