LMZ10503EXT在输入4.5~5.5V,输出3.3V时,带3A负载后,输出端对地短路。有什么原因呢?采用的是推荐的电路,周围只有电阻电容配置。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMZ10503EXT在输入4.5~5.5V,输出3.3V时,带3A负载后,输出端对地短路。有什么原因呢?采用的是推荐的电路,周围只有电阻电容配置。
谢谢!
你的焊接是有铅工艺还是无铅工艺?注意控制过炉的温度不要超过245度,尽量让炉温控制在230度左右,同时建议过炉次数尽量在一次。LMZ10503对过炉的温度有要求,如果超过245度会造成芯片损坏,导致短路等异常。
另外您是带负载才短路的还是空载正常,带负载就坏了?
炉温控制在230度左右,空载时输出电压正常,带电子负载3A,输出端对地短路。这是什么原因呢?
Hi
建议仍然确认一下reflow的最高温度和温度上升速度。
其次你的芯片找那个代理商购买的?
焊接温度215~235度,以1.5度上升。
芯片采购来源采购部门正在查询。
有没有其他可能导致输出端对地短路的原因呢?
Hi
PowerPad有接GND吧? 这个是用来散热的,必须与大面积的GND焊接扩展用于散热,如果有扩展但是没有接到GND,芯片很容易损坏。
目前不良率是多高?
PowerPad与大面积的GND焊接接地的,并且上电空载时输出电压正确加3A电子负载输出端对地就短路了,测试时间短芯片的温度不高。
目前,60只坏了14只。还有没有其他原因?
Hi
大部分没有问题,这个很可能是芯片本身的质量问题。