This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电源开关--可以选择MOSFET作为其它电路的开关吗

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

        我想给几个传感器模块设计一类供电电源开关,供电电压都5.0V,每个传感器的工作电流在300mA左右,因它们工作的温度区间不同,想用电子开关控制它们的供电。

我现在有两个选择,一个是使用MOSFET管来控制,一个是使用独立的电源转换芯片。

请帮我分析下:1.用MOSFET的可行性,或者选择什么类型的管子,开关电路如何设计

                            2.用带有使能功能电源芯片或者之类的芯片,用什么样的芯片或者推荐什么样的芯片。

传感器供电电压都是5V,各传感器工作电流均在300mA左右,传感器有5类,工作温度区间有3类

  • 你好,

      你的意思是几个传感器共用一个电源,然后用MOSFET来切换给哪个供电吗?

      你已经给出了传感器的供电电压是5V,但是没有说系统输入电压是多少,这样才能给你推荐芯片。现在很多开关电源或者LDO芯片都带使能脚控制的。

  • 第一个问题是想用MOSFET用来切换给那个或几个或者全部传感器供电,如果有合适的方案请您给出参考原理图或者设计说明

    第二个问题供电电压(输入电压)为有两个1路是DC12V;1路是DC5V

    期待您的建议

  • 你好

      第一种方案你就用MCU加个驱动给到PFET做开关切换就好,这块主要就是注意逻辑,没有参考方案或者原理图;

      第二种12V转5V几百mA可以用TPS62130A,会比较简单。至于5V就直接给MOSFET切换即可。