Original question:
BQ25303J: BQ25303J,ICHG电流可以设置为1.9A安培吗?
BQ25303J的温控电阻可以用RT1=5.23K和RT2=30.9K吗??
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
关于BQ25303J RT1/RT2的计算,请参考下面链接:
BQ25303J: BQ25303JRTER - RT1/RT2 calculator - Power management forum - Power management - TI E2E support forums
看到25303评估板上原理图是5.23K和30.9K?这两个值用了是错的?
都是使用的NTC型号及允许充电的温度范围计算的,应该是没错的
那就是BQ25303使用同样的NTC就是可以用5.23K和30.9K电阻?