各位前辈好,烦请帮忙看看
目前我手中有一款设备使用的是lm5575 48v降压控制一颗标压24v的风扇(两线制,不支持PWM输入),但是实际测的输出参数是在29v左右(PWM开到95%),由于是接收之前的人留的东西,设计参数资料等都不是很全。
由于lm5575本身没有PWM功能(芯片手册未提到),之前的工程师为何用这种方式来控制也不清楚,具体原理图如下
PWR是作为使能用
我发现的问题有两点:1,PWM用来给风扇调速;2,SD叫的分压电阻取值两个都是10K肯定是不合适的,但是这样会被SD内部的齐纳钳位到10.7左右
然后:现在的麻烦就是lm5575会烧 图片如下 烧的几率在4%左右
请教各位前辈:
1,有没有可靠的原因分析;
2,能不能实现我对风扇的调速,可以用其他的来替代,我现在优化这款设备,准备放两组驱动上去,一组兼容之前这一颗两线制风扇,另外一组选用的是支持PWM输入的四线制风扇(准备用tps54360来做),,现在主要问题就是第一组的驱动用什么方案能比较可靠的实现风扇调速,lm5575是否能继续使用。