This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z80: DSG开启电压

Part Number: BQ40Z80

您好 咨询一个问题,或者由于我的操作不得当请您指出。在手册中VDSG(on) = VDSG - VBAT  =10V ,由于我是使用双NMOS并联驱动的 测量DSG引脚电压在27.8V,PACK和VBAT引脚电压为23.8V 且开启电压是以PACK引脚作为参考抬升的。想咨询一下 DSG引脚的电压不应该和电池电压相关吗,这是怎么回事。电压驱动能力是否由寄存器或者外部配置调控,如果有的话 如何可以让DSG输出最大电压