Part Number: BQ40Z50-R1
电池在老化完成后 进入Shutdown模式 通过上位机点击Shutdown两次 无法进入这个模式,目前已经出现十几个这样的问题
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
该问题已在团队内部分配,将由应用工程师在可行的情况下进行审核并跟进处理。同时请附上与项目相关的任何.log/.gg日志文件。
4643.gg.zip
请尽快查看资料
PACK PIN脚有6V虚电压,芯片判定为有充电器接入了,不会进入关机模式了, 要么排查需电压原因,要么设置这个充电器电压阈值; 默认的是小于3V才不会认为是充电器;
非常感谢您提供的gg文件。设备可能正在进入关机状态,但由于FG存在电池电压(约6V),仪表可能会立即唤醒(退出关机状态)。TRM文档中明确指出需配置特定电压值来指示仪表何时从关机状态唤醒。当前充电检测阈值设置为3000mV,这个数值过低——即使对于充电器而言也偏高。能否将该阈值配置为略低于实际充电器电压的数值?
根据您描述的理解下来 这个充电器的检测电压是需要高一些是吗 且电压略小于充电电压 比如16.8V的充电器电压 我这边将设置12-15V左右是吗
jh qian 说:比如16.8V的充电器电压 我这边将设置12-15V左右是吗
是的,你的理解是正确的。请将Charger Present Threshold设置为低于充电器电压的数值,这样才能确保在移除充电器时进入关机状态,并在连接充电器时退出关机状态。