Part Number: BQ76940
你好,我们用BQ76940设计了一个BMS,ALERT引脚是按照技术手册里面通过499k和470pf拉到GND。由于ALERT会被干扰导致被拉低,干扰时间大约为1~2ms。
1.我看手册里写的是CC持续模式下,每250ms会拉高一次ALERT引脚,所以我想设置一个5~10ms的延时,不知道如何更改电阻电容,请问有公式或者推荐值吗?
2.如果增加延时是否会导致其他可能性的问题出现?
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
1,没有找到您需求的公式,
2,可能会有一些风险,例如对于其他故障触发的ALERT信号您需要评估这个延迟对您的电池保护系统是否可接受。另外时间过大可能干扰I2C通信。
关于ALERT被干扰您也可以看看这段,另外也请注意Layout。
你好,那怎么更改这个延时呢,我是加大电容还是减小电容?加大电阻还是减少电阻?
ALERT引脚作为BMS芯片输出引脚,正常模式下是高电平还是低电平?