用lm5118设计了一个输入在12V-24V 输出在12V的板子,电压输出差不多11.8V左右的样子,就是太不稳定,纹波较大,一阵一阵的,导致我的设备无法正常工作,我是用稳压电源给板子供电的,电源本身纹波很小,但是接到板子上之后再测输入电压,却发现有纹波了。我把原理图,和PCB图,还有测试到的一些波形贴出来,请各位大神帮忙看一下,原因出在哪里,感激不尽!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你的意思是输出电压不稳,还是输出电压纹波很大?我看输出电压挺稳的,没看出来不稳定的波浪。你测到的输出这个纹波,和电感后面的波形,放在一起的话,会是怎样的对应关系。我的意思是,开关波形对应纹波的位置。
如果开关波形和输出的纹波是一对一的关系,说明DC-DC没有问题,一需要检查的是测试方法,是不是探头的地被开关信号给干扰到了;二PCB走线不好,你可以参考下LM5118的EVM的PCB设计。
这个频率跟占空比都发生变化了,是进入断续模式了吧,把假负载加大一些试试看
这个波形看起来,其实输出是稳定的,你还要关注下,为什么Q3开的时候,有的纹波大,有的纹波小,肯定还有别的开关管对这个纹波有影响。这个纹波和布线的寄生电感有关。
从这个图能看的比较清楚了,你说的这个纹波大,就是跳周期模式,芯片进入PFM了。输入电压高,buck的占空比容易达到,那么可以保证每个开关周期都有,输出纹就小。但是当输入电压变低,芯片buck的占空比不能再增加了,就只能进入PFM。再低,就会进入buck-boost状态。你这个波形看着是稳定的。
如果进入这个跳周期模式的话,那完全用不了呀。纹波那么大,设备根本无法正常工作。我是参照评估板设计的,手册上给出的是输入可以在5V-75V之间。其实是输入在5V-16V之间就会出现跳周期模式,根本用不了。只有在一开始实际输入电压在16V以上,才能保证芯片不会进入跳周期模式。
但是如果我一开始输入电压就很高,再把电压调低的话,就是16V以下,芯片就不会进入跳周期模式。但我昨天还发现,虽然再把电压调低,芯片不会进入跳周期模式,但是如果负载电流突然升高,差不多1A左右的样子,那么芯片又会进入跳周期模式。
求大神,如何才能避免这这种情况?
跳周期是芯片工作的一个状态,你们测出来纹波会有多大?从图上看不出来。你说纹波大的设备无法正常工作,你们是什么设备?设备的负载是什么样的?平稳的拉电流,还是不停跳来跳去?
需要说明的是,芯片工作在跳周期是正常的。一般即便是跳周期,输出纹波是要比不跳周期的大,但是不会大的很夸张。不能认为芯片工作在跳周期,芯片就有问题。这颗料很多地方,很多客户在用,跳周期是很正常的一个模式。
至于你描述的,开始没有进入跳周期,负载加大就进入跳周期,这个也是正常的,有可能是输入线长,加载后芯片输入电压变低了。