Part Number: BQ76952
Hi 您好。
BQ76952的官方推荐设计中BREG到NPN的B极之间有加一个100R的电阻,请确认下这个电阻的最小封装选择多少合适?可以使用0402的封装吗?我看到BREG的驱动电流典型值是3.3mA,如果使用100R的话,功率应该是3.3mA*3.3mA*100=0.0011W,市面上0402的通用封装是1/16W,所以应该是可以使用0402封装的吧?帮忙确认下。谢谢。
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
理解是正确的,0.0011W低于 0402 封装的额定功率 1/16 W,完全可以使用。