Part Number: UCC25600
您好!
UCC25600
1,通电时上下桥MOS导通就坏了,
2,谐振频率fr 205kHz ,开关频率设置280KHz UCC25600 RT脚电阻 1.2K 和下拉电阻360R
3, 去掉上下桥MOS 空测 芯片GD1 GD2 可以测得波形吗?但用示波器没有测的波形。
4,你有邮箱吗?我把电路完整的发给你,帮我分析下。
5, 我的邮箱tgfline@163.com
谢谢
您好,
3, 去掉上下桥MOS 空测 芯片GD1 GD2 可以测得波形吗?但用示波器没有测的波形。
可以的。这两个管脚可作为门极控制。

请参考 LLC Resonant Half Bridge Converter 300 W Evaluation Module (Rev. A) “Figure 1. UCC25600EVM Schematic”。