Part Number: TPS54201
说明书介绍TPS54201是作为LED驱动器使用,4.5V至至28V输输入入电电压压、、1.5A输输出出电电流
有如下两个应用场景
1:驱动单颗LED,LED的典型压降和电流参数如下2.5V@1.2A,此时TPS54201的输入电源能提供5~6V/2A的输出,要求TPS54201输出2.5V/1.25A的电流,在此情况下TPS54201能否胜任
2:驱动LED阵列,LED排布方式为6个串联一起,然后14个LED串并联,单个LED压降3.2V@50mA,每个LED串的电压为19.2V/50mA,并联后总电流为14*50mA=700mA,即在此条件下要求TPS54201输出19.2V@700mA,选择的输入电源能提供24V/2A的输出
在上述2种场合下,TPS54201是否都能胜任?
3:关于电路改造问题

上图种红色框部分,能否增加一个NMOS管,作为开关,来控制LED的开和关,该方案是否可行