This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

学习状态到不了06怎么回事?



磷酸铁锂电池,做循环学习,充电后学习状态到了05,静置一晚上后0.1C放电,放电到截止电压后断开负载静置,可以一晚上后状态还是05,应该怎么办呢?

  • 1,确认chem id选择正确.

    2,把放电比率加大到0.2C.

  • 15A的电池,放电电流1.53A,这个放电电流值一定要达到3A才能成功学习吗?放电负载是外搭的电路,3A怕管子承受不了。

  • Update status保持在5 ,说明Ra table和Qmax只有其中一个成功更新,当客户采用比较小比率的放电电流时,在比较小容量电芯经常会遇到因为内阻分压不够导致Ra table更新失败。大容量电芯则可以采用小比率放电电流。

    如果是Qmax更新条件不完全导致update status保持在5,考虑Qmax的第一次更新要求有90%的pass charge,需要保证充电完成后FC有举起,放电有放到截止电压。

  • 我觉得应该是成功了的,从充电到05状态,标志位都是正常的,充完FC举起,等到VOK清零,QMAX更新, 之后放电完后一直为05,但是当我再开始充电操作的时候发现状态是变成06了,而且MAXERROR也为1,而且阻抗表好像也更新了,不过这个05是不是要做什么操作才能显示成06呢,不知道是不是这样的?下面是阻抗表的截图