This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请推荐19V转12V,4A的DC-DC电源方案

Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, TPS40056, LM5116, TPS40170, LM3150, TPS40060, CSD17505Q5A, CSD17507Q5A, TPS40061

目前用的是TPS5450,由于板子小且空间狭小。发现带载4A,工作10分钟电路就会过温保护。

请大家推荐一款同步整流的,外置Mos,带过流保护的,比较容易买到的TI芯片。谢谢~~~

  • ware,

     可参考TPS40170, LM5116,TPS40056, 支持同步整流,外置MOSFET,并有OCP功能,可编程的过流限。

    www.ti.com.cn/.../tps40170

    www.ti.com.cn/.../lm5116

    www.ti.com.cn/.../tps40056

  • 个人推荐TI SVA的LM3150。由于您的板子空间狭小,原来选中TPS5450,一个原因应该TPS5450是一款支持内部补偿的芯片,节省外部补偿回路器件的空间。

    LM3150同样是不需要外部补偿的降压芯片,同时支持外置MOS同步整流,带过流保护功能,可以通过设置Ilimit引脚的外置电阻来调节过流电流的大小。参考设计中所使用的器件只比TPS5450多三到四个(一个MOS,一个过流保护电阻,一个软启动电容)。

    Datasheet: www.ti.com/.../lm3150.pdf

    而且LM3150支持在WEBENCH上的仿真,频率响应结果。TI还提供样片申请,Digikey和淘宝上也有也有此芯片再卖。

    在TI主页右侧WEBENCH DESIGNER中输入您的参数就可以了。这样,您还可以看到更多的基于其他芯片的设计。

  • 您好,看来LM3150还可以。我再问一下

    1、LM3150对于上下管有没有特殊要求,比如Qg,Ciss,Tr,Tf等参数,能否推荐一些常用MOS型号。

    2、不知道这颗芯片和TPS40060比起来,那个好些.

  • ware,

    1. 为实现更高的效率及更小的功率损耗,可以选择一些Qg及Rdson较小的MOSFET,比如可以选用TI的NexFET,如csd17507q5a, csd17505q5a等

    www.ti.com/nexfet

    2、LM3150使用的是COT(恒定导通时间)的控制方式,优势在于更快的瞬态响应及无需要补偿回路,在效率,大小方面上没有多大的差别。

  • 1. 开关的选择和其他参数和器件的选取有关。LM3150的开关频率可以调节,所以在开关的选择上还是很灵活的。对开关的要求主要还是耐压和电流即开关可允许的最小功率,在dataeheet的15-16页,有计算过程,可以参考。

    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    如果您可以打开上面的链接,对LM3150选择open design,里面各中计算参数可以帮助你选择。

    2. 电路设计上LM3150比较方便。

    TPS40060是电压模式控制,需要比较复杂的补偿电路,设计调试上会麻烦一些。LM3150是纹波反馈,同时内部集成Emulated Ripple Mode,来减小需要的输出纹波。不需要调节复杂的补偿。

  • 对于大电流,对封装的要求比较苛刻,所以选择片外的MOS可以是一个比较好的选择,可以referenceTI的part

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40061.pdf

  • 您好,老师,本人在使用lm3150时,参考规格书里面的实例设计,采用24V输入,3.3V和8A输出,电路基本上按规格书中实例去作,结果在上电后,发现电路在空负载的情况下,有0.1A漏电流。本人用的是线性稳压开关电源,面板电压和电流指示表:在空载情况下显示24V ,0.1A ;求教 为什么?谢谢。

  • 规格书里第四页有写到不switching的时候Iq是3.5mA, switching的时候会高一些,考虑到开关损耗,可能会有十几毫安。你可以把FB拉到1v,看看这个电流是不是还是那么大,如果是3.5mA左右,那说明芯片是正常的,可以从外部器件入手看看loading是不是绝对为0,或者是否存在gate连线太长有short through

  • 第一:我是准备采用常规24V输入(TI公司有邮件回复我说:常规输入24V的设计与实例完全不同,我正在准备改进)。第二:在常规输入12V的情况下,也还是有0.1A电流存在(线性稳压电源指示面板12V ,0.1A) 第三:有没有必要在高压侧和低压侧 FET 前加电阻  ?      我按 Jacky Ke 您的办法试一下,很抱歉,非常明显,我对LM3150的控制,没有完全认识清楚。