Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165, TPS92691, LM3429
我想设计LED照明:Vled=24V I=350mA 使用TPS6119这个芯片,不知道能不能实现。
希望给个具体的分析公式。
问题1:这个输出功率,由什么来决定
另外对于开关极限电流下限为1.2A,不是很理解 。这个不都控制最大值的么?为什么这里是最小值呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
对于这类LED driver,首先你需要确认芯片的最大输出电压是否满足,这个一般是MOS决定。
然后再来看MOS的电流rating, 对于boost topy而言,输入的最大电流=Iled *Io /(Vi*效率)+ 纹波电流/2
所以在datasheet中查到MoS的电流保护点,即可算出最大输出电流,从而算出最大输出功率。
注意在MOS的电流限制规格中,是选择最小值,而不是典型值或者最大值,因为我们是要算最恶劣的情况,不然有可能会造成电流保护。
Hi
需要说明的是TPS61169是升压的拓扑,所以输出电压必须比输入电压高,按照你的条件,输入如果按照范围12~24V,这个转换是不适合的,只能实现12V转21V.
对于7.2V的输出,输入可以是12~24V,用降压芯片来做。
当然如果你坚持用12~24V作为输入,输出7.2V或者21V都是可以的,但是需要采用升降压的拓扑。
Hi
样片在TI网站上可以免费申请,避免买到假片走弯路。 目前小批量购买只能找e络盟,其他渠道很多都是假货。
按照你的条件,选择TPS61169就可以,如果完全按照datasheet上电路, 你只要注意功率电感饱和电流足够(按照你的条件,建议饱和电流大于1A,输入电容靠近电感输入端),其次就是焊接(前提是芯片质量没有问题)
请问你提到实测电流达不到,那么测试到的电流又是多大呢?
Hi
如果是Vi=12V, Vo=25V, 采用TPS61165,boost拓扑就可以,注意事项和上述一样。
Hi
TPS61169比较便宜(注意找TI授权代理商购买,通常买的越多,价格可以越便宜,可以谈的)
如果是升降压,是可以选择TPS61169,电路图参照TPS61165.